Ajouter un bloc d'adresse (DeviceNet)
Ajouter un bloc d'adresse pour spécifier l'emplacement et la taille d'un bloc de mémoire dans le tableau d'E/S du scanner DeviceNet. Vous ne pouvez pas lire des données mappées à partir d'un contrôleur qui n'a pas été défini dans un bloc d'adresse.
Pour ajouter un bloc d'adresse à un tableau d'E/S d'un scanner DeviceNet
- Cliquez sur l'ongletConfiguration d'E/Sde la boîte de dialoguePropriétés du scanner DeviceNetpour afficher leScanner DeviceNetet les nœuds d'Entréeet deSortie.
- Cliquez avec le bouton droit sur le nœud d'entrée ou de sortie, puis cliquez surAjouter bloc d'adressepour afficher la boîte de dialoguePropriétés du bloc d'adresse.
- Définissez l'Octet de départpour indiquer le début du bloc de mémoire dans le tableau d'E/S. Entrez l'adresse d'entrée ou de sortie telle qu'elle figure dans les champsAdresse d'entréeouAdresse de sortiedeRSNetWorxscanlist.
- Dans le champLongueur en octets, sélectionnez une valeur pour spécifier le nombre d'octets du bloc de mémoire dans le tableau d'E/S. Les valeurs que vous entrez correspondent à la liste d'analyse que vous avez générée au moyen deRSNetWorx for DeviceNet.
- Cliquez surOKpour accepter les valeurs et fermer la boîte de dialogue.
- Faites un clic droit sur unBloc d'adresse, puis cliquez surAjouter un périphériquepour afficher la boîte de dialoguePropriétés du périphérique.
- Définir l'Octet de départpour spécifier l'octet de départ dans le tableau des E/S du périphérique. L'octet de départ doit être compris dans le bloc d'adresse parent.
- Renseignez le champLongueurpour indiquer la longueur du bloc d'adresse (quantité d'espace dans le tableau d'entrée ou de sortie) en octets pour ce périphérique. La valeur Longueur doit être comprise dans le bloc d'adresse parent.
- Renseignez le champNœudpour spécifier le numéro de nœud du périphérique esclave. L'adresse de nœud doit être unique pour chaque périphérique mais il est possible d'utiliser le numéro d'adresse dans les tableaux d'entrée et de sortie. Si le périphérique est un terminalPanelView Plusfaisant office de périphérique esclave, entrez son numéro de nœud dans ce champ.
- Cliquez surOKpour accepter les valeurs et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse