Ajouter un périphérique à un bloc d'adresse (E/S DeviceNet)

Pour créer une configuration d'E/S DeviceNet, vous devez ajouter un scanner DeviceNet. Ensuite, vous configurez les propriétés du scanner en ajoutant un bloc d'adresse, suivi d'un périphérique à ce bloc d'adresse et d'un alias à ce périphérique.
Utilisez la boîte de dialogue
Propriétés du scanner DeviceNet
pour ajouter un périphérique à un bloc d'adresse.
Pour ajouter un périphérique à un bloc d'adresse (E/S DeviceNet)
  1. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés du scanner DeviceNet
    , cliquez sur l'onglet
    Configuration d'E/S
    .
  2. Faites un clic droit
    sur le
    Bloc d'adresse
    et cliquez sur
    Ajouter un périphérique.
    La boîte de dialogue
    Propriétés du périphérique
    s'ouvre. Le nom de la boîte de dialogue indique l'octet de départ, la longueur et le nœud par défaut.
  3. Saisissez l'
    Octet de départ
    , la
    Longueur
    et le
    Nœud
    à l'aide des données de l'
    Outil de configuration de
    RSNetWorx
    Scanlist
    pour spécifier un périphérique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal