Boîte de dialogue Propriétés Ethernet, paramètres de l'onglet Général

L'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés Ethernet
propose les informations suivantes :
Paramètre
Description
Nom
Permet d'afficher ou de régler le nom du pilote Ethernet. Le nom par défaut du pilote est 1784-PKTX ou
DH+
. Si vous modifiez le nom, vous devez entrer un nom unique dans l'ensemble de la topologie et limité à 255 caractères. Le nouveau nom apparaît dans l'arborescence des communications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal