- 프로젝트 만들기
- 개체 및 변수 참조
- 프로젝트 확장
네트워크 인터페이스 변수
그래픽 개체의 속성을
추가 IP 주소
개체의 미리 정의된 네트워크 인터페이스
변수에 바인딩하여 HMI 장치에 대한 네트워크를 구성합니다. 예를 들어, IP 주소
변수에 바인딩하여 HMI 장치의 IP 주소를 지정합니다. 변수에 바인딩하려면 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.동적 링크 브라우저의
네트워크 인터페이스
아래에 있는 추가 IP 주소
범주에는 HMI 장치와 관련된 변수가 표시됩니다.
변수 | 유형 | 정의 | 읽기 또는 쓰기 | 재부팅 필요 |
---|---|---|---|---|
인터페이스 이름 | String | 인터페이스의 이름 | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
DHCP 활성화됨 | Boolean | DHCP를 사용하여 자동으로 IP 설정 가져오기 | 읽기/쓰기 | 재부팅 필요 |
IP 주소 | String | 네트워크의 IP 주소 | 읽기/쓰기 | 재부팅 필요 |
마스크 | String | 네트워크의 서브넷 마스크 | 읽기/쓰기 | 재부팅 필요 |
DNS 1 | String | 네트워크의 기본 DNS 주소 | 읽기/쓰기 | 재부팅 필요 |
DNS 2 | String | 네트워크의 보조 DNS 주소 | 읽기/쓰기 | 재부팅 필요 |
기본 게이트웨이 | String | 기본 네트워크 게이트웨이의 IP 주소 | 읽기/쓰기 | 재부팅 필요 |
네트워크 인터페이스
IP 주소
IP 주소
마스크
DNS
게이트웨이
네트워크 인터페이스 변수
의견을 작성 부탁드립니다.