FactoryTalk Optix 개요

FactoryTalk Optix
는 자동화 시스템의 서로 다른 부분에서 실행되는 다양한 소프트웨어 구성 요소로 구성됩니다.

소프트웨어 구성 요소

시스템
소프트웨어
설명
개발 시스템
HMI 또는 사물 인터넷(IoT) 응용 프로그램을 설계하고 컴파일하기 위한 기능 모듈 프레임워크를 갖춘 통합 개발 환경입니다.
(선택 사항) 외부 코드 편집기
사용자 지정 C# 코드를 개발하여 새 기능을 사용자 지정, 확장 또는 추가하기 위한 타사 코드 편집기입니다.
팁: Rockwell Automation에서는 기본 코드 편집기로
Visual Studio®
2022 또는
Visual Studio Code
를 사용할 것을 권장합니다. 다른 코드 편집기를 사용하는 경우 일부 개발 지원 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
클라이언트 시스템
FactoryTalk Optix Studio
에서 개발 및 컴파일된 HMI 또는 IoT 응용 프로그램입니다.
FactoryTalk Optix 응용 프로그램 업데이트 서비스
FactoryTalk Optix Studio
에서 대상 장치로
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 업데이트하고 배포하는 데 사용되는 소프트웨어입니다.
FactoryTalk Optix Runtime 서비스
사용자 인터페이스가 있거나 없는 런타임 장치에서 서비스형
FactoryTalk Optix
를 실행하기 위한 서비스입니다. 대상 장치에 런타임 도구를 설치할 때 이 옵션을 선택합니다.

개발 및 배포 워크플로

의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal