FactoryTalk Optix 응용 프로그램
FactoryTalk Optix Studio
은 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
에서 개발하고 컴파일합니다. 컴파일된 응용 프로그램은 Windows®
또는 Linux 클라이언트 시스템에 배포할수 있습니다.응용 프로그램 구조
컴파일된 각
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
에는 다음과 같은 파일과 폴더가 포함되어 있습니다.- 응용 프로그램을 시작하는 실행 파일:(Windows)FTOptixRuntime.exe파일.(Linux)FTOptixRuntime파일.
- Bindings,Core및Modules폴더. 런타임 이진 파일을 포함합니다.
- 응용 프로그램 런타임 로그:(Windows)Log폴더.(Linux)폴더./opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/ApplicationUpdateService/Log
- Projects폴더. 컴파일된 각 프로젝트(응용 프로그램)에 대한 폴더를 포함합니다. 각 프로젝트 폴더에는 다음이 포함됩니다.
- ApplicationFiles폴더. 런타임 시 생성된 파일(예: 내장형 데이터베이스, 보존성 함수용 데이터베이스, 임시 파일)을 포함합니다.
- ProjectFiles폴더. 프로젝트에서 사용 중인 모든 파일(이미지, 글꼴, 문서 포함) 및 다음 하위 폴더를 포함합니다.
- NetSolution폴더. C# NetLogic에서 가져온 .NET 어셈블리를 포함합니다.
- PKI폴더. OPC UA 인증을 위한 개인, 공용 및 거부된 인증서를 포함합니다.
- .optix프로젝트 파일.
- FTOptixRuntime.xml구성 파일을 포함한 보조 파일.
의견을 작성 부탁드립니다.