시스템 로그
시스템 로그는 소프트웨어 실행 흐름을 모니터링하고 문제를 진단하기 위해
FactoryTalk Optix Studio
의 메시지를 노출하는 일반적인 메커니즘입니다. 로그는 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
및 FactoryTalk Optix Studio
에서 모두 발행됩니다.FactoryTalk Optix Runtime
로그의 위치는 대상 장치 운영 체제에 따라 다릅니다.- 내장 장치:/persistent/log/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix
- Windows 장치:%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Application\Log
- Ubuntu 장치:/opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/ApplicationUpdateService/Log팁: RuntimeTools 설치 중에 기본 설치 경로를 변경할 수 있습니다. 사용자 지정 위치에 RuntimeTools를 설치한 경우 로그는 사용자 지정 위치의Log하위 디렉터리에 저장됩니다.
FactoryTalk Optix Studio
디자인 단계에서 발생하는 모든 로그 메시지는 FactoryTalk Optix Studio
의 하단 표시줄에 나타나고 저장됩니다.FactoryTalk Optix 응용 프로그램
를 시작하여 소스 프로젝트를 실행하면 로컬 개발 컴퓨터와 FactoryTalk Optix Runtime
응용 프로그램이 배포된 대상 장치에서 모두 로그 이벤트를 모니터링할 수 있습니다. FactoryTalk Optix Runtime
로그 이벤트는 대상 장치 이름과 함께 FactoryTalk Optix Studio
사용자 인터페이스에서 별도의 상태 탭에 표시됩니다.
팁:
로그 메시지에서 개체를 선택하여
프로젝트 보기
에서 강조 표시할 수 있습니다.이러한 로그는 파일 시스템의 다음 위치에도 저장됩니다.
- 로컬 에뮬레이션에서 시작된 프로젝트의 경우:%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Log\<Project name>
- 대상 장치에서 시작된 프로젝트의 경우:%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\LogDevice\<Devicename>
의견을 작성 부탁드립니다.