FactoryTalk Optix Studio 인터페이스
다음은 디자인 타임에서
FactoryTalk Optix Studio
의 예입니다.FactoryTalk Optix Studio 구성 요소

항목 | 이름 | 설명 |
---|---|---|
![]() | 개체 인스턴스의 기반이 되는 개체 유형 및 변수 유형입니다. 미리 정의된 유형은 용도에 따라 폴더로 그룹화됩니다. 사용자 지정 유형은 프로젝트 보기 의 구조를 반영하는 폴더로 그룹화됩니다. | |
![]() | FactoryTalk Optix 응용 프로그램 의 작업과 관련된 메시지입니다. 실행 중이며 FactoryTalk Optix Studio 에 연결된 응용 프로그램이 에뮬레이터 출력 에 나타납니다. 프로젝트 검색 결과. | |
![]() | 탭 | 편집기에서 수정 중인 열린 개체의 탭입니다. 프로젝트를 저장하지 않고 ![]() |
![]() | 편집기 도구 모음 | 편집기에서 수정 중인 개체 유형에 적용되는 명령입니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.