프로젝트 보기
프로젝트 보기
는 폴더의 트리 구조에 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
의 내용을 표시합니다.버튼
프로젝트 보기
에는 응용 프로그램의 내용을 탐색하기 위한 버튼이 포함되어 있습니다. 일부 버튼은 프로젝트 보기
의 제목 표시줄 또는 선택한 개체에 나타납니다.
항목 | 설명 |
---|---|
![]() 뒤로 이동 | 이전에 선택한 창에 초점을 설정합니다. |
![]() 앞으로 이동 | 선택한 다음 창에 초점을 설정합니다. |
![]() 새로 추가 | 선택한 노드 내에 노드를 만듭니다. |
삭제 | 선택한 노드와 해당 노드에 포함된 노드를 제거합니다. |
![]() 보기 분리 | 창을 기본 창에서 분리합니다. |
![]() 보기 연결 | 창을 기본 창으로 분리합니다. |
![]() 잠금 | 선택한 하위 노드를 잠가 프로젝트 보기 에서 숨깁니다. 잠긴 하위 노드는 편집할 수 없습니다. |
![]() 잠금 해제 | 선택한 하위 노드를 잠금 해제하여 프로젝트 보기 에 표시합니다. 잠금 해제된 하위 노드를 편집할 수 있습니다. |
![]() 잠금 해제 | 전용 편집기에서 선택한 개체를 엽니다. 특정 개체 유형에만 전용 편집기가 있습니다. |
검색 막대
프로젝트 보기
에서 검색
을 사용하여 트리 구조에서 프로젝트 노드를 검색하고 필터링합니다.항목 | 설명 |
---|---|
검색 | 검색 쿼리를 기반으로 트리 구조에서 프로젝트 노드를 필터링합니다. |
![]() | 검색 쿼리를 입력한 경우에 표시됩니다. 검색 쿼리를 지우려면 선택합니다. |
![]() | 사용 가능한 필터 선택기를 확장합니다. |
![]() | 사용 가능한 필터 선택기를 축소합니다. |
![]() | 활성 필터를 나타냅니다. 사용 가능한 필터 선택기를 확장하거나 축소합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.