속성 창
속성
창을 사용하여 선택한 개체에 대한 변수를 표시할 수 있습니다. 속성 값은 런타임 시 해당 개체의 모양과 표시를 변경합니다.속성 창 열

항목 | 이름 | 설명 |
---|---|---|
![]() | 속성 이름 열 | 선택한 개체에 사용할 수 있는 속성을 탐색합니다. 속성을 선택하고 찾을 속성의 이름 입력을 시작합니다. |
![]() | 속성 값 열 | 속성 값을 편집합니다. 일부 속성의 값을 빠르게 편집하려면 값을 선택하고 입력을 시작합니다. 입력할 때 값이 자동으로 완성될 수 있습니다. |
팁:
속성과 값을 마우스로 선택하거나 화살표 키보드 키를 사용하여 탐색할 수 있습니다.
속성 창 버튼
항목 | 함수 |
---|---|
![]() 범주별로 그룹화 | 범주별로 속성을 구성합니다. |
![]() 알파벳 순으로 정렬 | 속성을 알파벳 순서로 정렬합니다. |
![]() 새로 추가 | 노드에 속성을 추가합니다. 표시 이름, 변수, 별칭 또는 감사 서명을 추가합니다. 속성 창의 이벤트 범주에서 이 버튼은 이벤트 머리글의 이벤트 또는 선택한 이벤트에 대한 새 메서드를 추가합니다. |
삭제 | 속성 창에서 추가된 속성을 제거하거나 기본 속성의 값을 재설정합니다.이벤트 에서 선택한 메서드를 삭제합니다. 추가한 이벤트에서 모든 메서드를 삭제하여 이벤트를 삭제합니다. |
![]() 보기 분리 | 창을 기본 창에서 분리합니다. |
![]() 보기 연결 | 창을 기본 창으로 분리합니다. |
![]() 편집기로 열기 | 선택한 개체에 대한 편집기를 엽니다. 이 버튼은 특정 개체 유형에만 유효합니다. |
속성 창 컨텍스트 메뉴
속성 컨텍스트 메뉴를 열려면 속성 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
항목 | 설명 |
---|---|
새로 만들기 | 하위 속성, 변수 및 별칭을 만들거나, 선택한 속성을 기반으로 이벤트를 만들 수 있습니다. |
삭제 | 속성, 변수 및 별칭을 삭제합니다. |
복사 | 하위 속성, 변수 및 별칭을 복사합니다. |
붙여넣기 | 하위 속성, 변수 및 별칭을 붙여 넣습니다. |
모두 축소 | 속성, 변수 및 별칭의 모든 하위 노드를 축소합니다. |
참조 표시 | 속성을 참조하는 개체 또는 변수를 표시합니다. |
노드에 경로 복사 | 프로젝트에서 속성, 변수 및 별칭의 경로를 복사합니다. |
모델링 규칙 변경 | 모델링 규칙 설정:
|
모델 분석 | 프로젝트 정보 모델을 그래프 형태로 시각화합니다. 정보 모델 그래프 표시 항목을 참조하십시오. |
속성 값 컨텍스트 메뉴를 열려면 속성 값을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
항목 | 설명 |
---|---|
복사 | 선택한 속성 값을 복사합니다. |
붙여넣기 | 복사한 속성 값을 선택한 속성 값에 붙여 넣습니다. |
값 재설정 | 속성 값을 기본값으로 재설정합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.