출력 창
출력
창에는 메시지 정보 열과 출력
창에서 작업을 수행하기 위한 버튼이 포함되어 있습니다.
팁:
기본적으로,
출력
창에는 최소 및 최대 심각도 오류와 정보 메시지가 표시됩니다. 고급 모드
를 활성화하여 출력
창에 정보를 표시합니다.열 머리글의 화살표를 선택하여 메시지를 오름차순 또는 내림차순으로 표시합니다. 메시지 열은 필터링을 지원합니다.
열 | 설명 |
---|---|
메시지 보안 레벨 | |
코드 | 메시지 ID 코드. 이 코드는 미리 정의된 메시지 전용입니다. |
타임스탬프 | 메시지가 기록된 시간입니다. |
범주 | FactoryTalk Optix 플랫폼 메시지 또는 해당 메시지를 생성한 모듈의 범주입니다. |
개체 | 메시지에서 참조하는 모든 요소입니다. |
메시지 | 메시지의 내용입니다. |
항목 | 설명 |
---|---|
최대 심각도의 오류 메시지를 표시하거나 숨깁니다. | |
최소 심각도의 오류 메시지를 표시하거나 숨깁니다. | |
정보 메시지를 표시하거나 숨깁니다. | |
![]() | 문제 해결을 위한 첫 번째 레벨의 세부 메시지를 표시하거나 숨깁니다. |
![]() | 문제 해결을 위한 두 번째 레벨의 세부 메시지를 표시하거나 숨깁니다. |
출력 로그 폴더를 엽니다. 자세한 내용은 시스템 로그 항목을 참조하십시오. | |
![]() | 선택한 디스플레이에 관계없이 출력 창에서 모든 메시지를 삭제합니다. 메시지는 로그 파일에서 삭제되지 않습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.