엔지니어링 단위 컨버터
엔지니어링 단위 컨버터를 사용하여 원시 데이터 값을 사용자 지정 가능한 값 범위에 따라 크기 조정된 값으로 변환합니다.
팁:
예를 들어, 엔지니어링 단위 컨버터는 온도 센서가 제공하는 0에서 65.535 사이의 값을 -20에서 +70 사이의 해당 값으로 변환할 수 있습니다. 엔지니어링 단위 컨버터의 입력은 일반적으로 가져온 태그에 대한 동적 링크입니다.
속성
속성 | 설명 |
---|---|
원시 데이터 최솟값 | 최소 원시 데이터 값. |
원시 데이터 최댓값 | 최대 원시 데이터 값. |
변환된 최솟값 | 최소 변환된 값. |
변환된 최댓값 | 최대 변환된 값. |
모드 | 동적 링크의 방향:
|
중요:
원시 데이터 최솟값
및 원시 데이터 최댓값
속성에 값을 지정하지 않고 입력 변수에 대한 동적 링크가 없으면 컨버터가 작동하지 않습니다.다음과 같은 경우 | 결과 |
---|---|
원시 데이터 최솟값 및 원시 데이터 최댓값 속성이 설정되지 않았습니다. | 컨버터는 동적 링크를 통해 입력에 아날로그 변수 집합이 있다고 가정합니다. 원시 데이터 최솟값 과 원시 데이터 최댓값 이 각각 입력 아날로그 변수의 낮음 제한 과 높음 제한 으로 설정됩니다. |
원시 데이터 최솟값 및 원시 데이터 최댓값 속성이 설정됩니다. | 컨버터는 원시 데이터 최솟값 및 원시 데이터 최댓값 속성을 고려하고 아날로그 변수 입력의 낮음 제한 및 높음 제한 값을 무시합니다. |
원시 데이터 최솟값 또는 원시 데이터 최댓값 속성만 설정됩니다. | 컨버터는 동적 링크를 통해 입력에 아날로그 변수 집합이 있다고 가정하고 원시 데이터 최솟값 및 원시 데이터 최댓값 속성을 무시합니다. 원시 데이터 최솟값 과 원시 데이터 최댓값 이 각각 입력 아날로그 변수의 낮음 제한 과 높음 제한 으로 설정됩니다. |
소스
변환할 원시 값이 포함된 변수입니다.
출력
구성된 선형 변환에 기반하여 크기 조정된 값입니다.
예제

엔지니어링 단위
엔지니어링 단위 컨버터
의견을 작성 부탁드립니다.