인증서 오류
웹 브라우저 개체를 사용할 때 인증서 오류가 표시될 수 있습니다.
오류 | 설명 |
---|---|
CertificateAuthorityInvalid | 신뢰할 수 있는 CA에서 서명하지 않은 인증서 |
인증서 오류
에 나열된 인증서 오류입니다. 오류를 무시하려면 런타임에 위험을 감수하고계속
을 선택합니다.오류 | 설명 |
---|---|
SslPinnedKeyNotInCertificateChain | 인증서가 호스트 이름에 대해 고정된 기본 제공 공개 키와 일치하지 않음 |
CertificateCommonNameInvalid | 인증서 일반 이름이 호스트 이름과 일치하지 않음 |
CertificateDateInvalid | 인증서가 현재 날짜 및 시간에 유효하지 않음 |
CertificateAuthorityInvalid | 신뢰할 수 있는 CA에서 서명하지 않은 인증서 |
CertificateContainsErrors | 인증서에 오류가 있음 |
CertificateNoRevocationMechanism | 인증서의 해지 여부를 확인할 수 없음 |
CertificateUnableToCheckRevocation | 인증서에 대한 해지 정보를 가져올 수 없음 |
CertificateRevoked | 해지된 인증서 |
CertificateInvalid | 잘못된 인증서 |
CertificateWeakSignatureAlgorithm | 취약한 서명 알고리즘으로 서명된 인증서 |
CertificateNonUniqueName | 인증서 호스트 이름이 고유하지 않음 |
CertificateWeakKey | 인증서에 취약한 키가 포함되어 있음 |
CertificateNameConstraintViolation | 인증서에 명시된 DNS 이름이 이름 제약 조건을 위반함 |
CertificateValidityTooLong | 인증서 유효 기간이 너무 김 |
CertificateTransparencyRequired | 필요한 인증서 투명성 정보를 서버에서 가져올 수 없음 |
CertificateKnownInterceptionBlocked | 인증서가 장치 소유자가 아닌 엔터티가 가로챈 것으로 알려짐 |
인증서
의견을 작성 부탁드립니다.