웹 브라우저 구성
웹 브라우저 개체를 추가하여 런타임에 웹 콘텐츠를 표시합니다.
- 프로젝트 보기의UI에서 컨테이너를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택합니다.
- 속성의URL에 런타임에 표시할 웹 사이트 주소를 입력합니다.팁: 입력하는 주소는 프로토콜로 시작해야 합니다. 예시:https://rockwellautomation.com
- (선택 사항)시크릿 모드에서 다음 중 하나를 선택합니다.
- 참. 웹 브라우저가 시크릿 모드에서 실행되며 캐시를 저장하지 않습니다.
- 거짓. 웹 브라우저가 시크릿 모드에서 실행되지 않으며 캐시를 저장합니다. 이 모드는 기본 프레젠테이션 엔진에만 적용되며 웹 프레젠테이션 엔진에는 적용되지 않습니다.
팁: 기본적으로 웹 브라우저 개체는 시크릿 모드에서 실행됩니다. 시크릿 모드를 비활성화하여 프로그레시브 웹앱(PWA)을 프로젝트에 임베드한 다음 인터넷 액세스 없이 PWA를 사용할 수 있습니다. 시크릿 모드 비활성화는 기본 프레젠테이션 엔진에서만 작동합니다. - (선택 사항)사용자 지정 머리글에 머리글을 입력하여 API 호출에서 추가 정보를 보냅니다.각 머리글은 다음 형식을 따라야 합니다.. 머리글을 여러 줄에 입력하여 구분합니다.header_property:header_proprty_valueheader_a:value_a header_b:value_b
웹 브라우저
웹
브라우저
의견을 작성 부탁드립니다.