웹 브라우저
이 개체를 사용하여 런타임 시 내장형 웹 브라우저를 표시합니다. 웹 브라우저 요소를 모든 컨테이너에 추가하여 웹 콘텐츠를 표시할 수 있습니다.
팁:
보안상의 이유로 웹 프레젠테이션 엔진을 사용하여 웹 브라우저 개체 내에서 자체 서명된 SSL 인증서가 있는 웹 사이트를 보려면 먼저 동일한 브라우저의 다른 탭에서 웹 사이트를 열고 해당 탭에서 인증서를 승인해야 합니다. 그런 다음 WebUI 탭으로 이동하고 페이지를 다시 로드하여 자체 서명된 SSL 웹 사이트를 표시할 수 있습니다. 임베딩을 허용하는 콘텐츠 보안 정책이 있는 웹사이트만 WebUI 세션의 웹 브라우저 내부에서 열 수 있습니다. 인증서 오류 항목을 참조하십시오.
사용 사례
웹 서버에 의해 노출된 HTML 내용을 표시합니다.
팁:
또한 웹 브라우저는
런타임에 MP4 형식의 비디오만 표시할 수 있습니다.
예제

의견을 작성 부탁드립니다.