외부 OPC UA 클라이언트에서 호출할 수 있는 OPC UA 메서드 만들기

외부 OPC UA 클라이언트에서 호출할 수 있는 OPC UA 메서드를 만든 다음, 외부 코드 편집기에서 해당 코드를 편집합니다.
필수 구성 요소
기본 외부 코드 편집기를 설정합니다. 기본 코드 편집기 설정 항목을 참조하십시오.
  1. 외부 OPC UA 클라이언트에서 호출할 수 있는 OPC UA 메서드를 만들려면
  2. 개체 유형을 만듭니다. 개체 유형 만들기 항목을 참조하십시오.
  3. 창에서 개체 유형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    사용자 지정 동작 추가
    를 선택합니다.
  4. 개체 유형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 .
    .NET 코드 편집기(외부)로 편집
    을 선택합니다.
    외부 코드 편집기가 열립니다. NetLogic에 다음 코드가 추가됩니다.
    [CustomBehavior] public class testTypeBehavior : BaseNetBehavior { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is stopped } #region Auto-generated code, do not edit! protected new testType Node => (testType)base.Node; #endregion }
코드 편집기에서 메서드를 개발합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal