Visual Studio에서 NuGet 패키지 설치
NuGet 패키지 관리자를 사용하여 NuGet 패키지를 설치합니다.
필수 구성 요소
Visual Studio를 기본 외부 코드 편집기로 설정합니다. 기본 코드 편집기 설정 항목을 참조하십시오.
- Visual Studio에서 NuGet 패키지를 설치하려면
- 주 도구 모음에서.NET 솔루션 열기를 선택합니다.기본 외부 코드 편집기가 열립니다.팁: Rockwell Automation에서는 기본 코드 편집기로Visual Studio®2022 또는Visual Studio Code를 사용할 것을 권장합니다. 다른 코드 편집기를 사용하는 경우 일부 개발 지원 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
- 필요한 NuGet 패키지를 설치합니다. Visual Studio에서 NuGet 패키지 설치 및 사용 | Microsoft Docs 항목을 참조하십시오.
- 프로젝트를 선택하여CSPROJ파일을 엽니다.
- CSPROJ파일을 저장합니다.
- 프로젝트를 컴파일합니다.
visual studio
의견을 작성 부탁드립니다.