비디오 구성

프로젝트에 비디오 파일 컨테이너를 삽입하고 그 안에 비디오 파일을 배치합니다. 프로젝트에 로컬인 비디오 파일 또는 원격 비디오를 사용합니다.
  1. 프로젝트 보기
    UI
    에서 컨테이너를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음
    새로 만들기
    내용
    비디오
    를 선택합니다.
  2. 경로
    에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 찾아보기
      를 선택하고 표시할 로컬 비디오를 선택합니다.
      팁:
      항목을 찾으려면
      파일 선택
      에 찾을 항목 이름의 입력을 시작합니다.
      파일이
      파일 선택
      에 나타나지 않으면
      파일 가져오기
      파일 가져오기
      를 선택하고 가져올 파일을 선택한 다음
      선택
      을 선택합니다.
    • 표시할 원격 비디오 파일의 주소를 입력합니다.
  3. (선택 사항) 자동 재생 옵션을 설정합니다.
    • 자동 재생
      . 비디오가 자동으로 재생됩니다. 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
    • 음소거됨
      . 비디오가 소리 없이 재생됩니다. 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
    • 루프
      . 비디오가 재생되는 횟수를 지정합니다. 기본값은
      1
      입니다.
  4. (선택 사항)
    음소거됨
    .
  5. (선택 사항)
    모양
    크기 및 레이아웃
    속성을 설정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal