도면 도구
도면 도구를 사용하여 런타임 시 표시되는 사용자 지정 개체를 만들 수 있습니다.
도면 도구를 사용하여 다음과 같은 자유형 및 1차원 개체를 그립니다.
- 직사각형과 사각형
- 타원과 원
- 선
- 폴리라인과 다각형
기본적으로 각 도면 개체에는 메서드를 추가할 수 있는
MouseDown 이벤트
및 MouseUp 이벤트
가 있습니다.그리는 과정에서 도면이 눈금에 스냅되지 않도록 하려면
에서

눈금 설정
눈금에 스냅
을 선택 취소합니다.의견을 작성 부탁드립니다.