콤보 상자

콤보 상자

프로젝트 노드 모델이나 하나 이상의 데이터베이스 테이블에서 요소를 가져온 드롭다운 선택
BrowseName
ComboBox
SuperType
요소(Item)

속성

이름
BrowseName
DataType
설명
텍스트
Text
(모드가 편집 가능인 경우에만) 작성/선택된 요소의 텍스트. 사용자 지정 논리를 만드는 데 사용할 수 있습니다(예: 새 노드 만들기).
모델
Model
데이터를 가져오는 정보 모델 또는 데이터베이스에 대한 참조
선택 값
SelectedValue
런타임에 요소를 선택할 때 선택한 값의 경로에서 설정된 속성 값
선택 항목
SelectedItem
런타임 시 개체가 초기화될 때 선택되는 요소입니다(비어 있으면 선택하지 않고 초기화됨). 초기화 후 이 속성은 선택한 요소에 해당하는 노드를 표시합니다(프로젝트 노드에서 데이터를 가져올 때 읽기 및 쓰기가 모두 가능하며, 데이터베이스에서 데이터를 가져올 때 읽기 전용임).
UI 선택 항목
UISelectedItem
런타임에 선택된 목록의 요소를 반환합니다.
UI 선택 값
UISelectedValue
런타임 시 선택되는 요소의 속성 값
선택 취소 허용
AllowDeselection
목록에서 요소 선택 취소 허용(선택 항목 없음)
표시 값 경로
DisplayValuePath
목록에 값이 표시되는 노드(또는 데이터베이스 테이블의 열)의 속성입니다. 이 속성이 비어 있으면 모델이 노드 기반인 경우 노드의 BrowseName이 표시됩니다. 모델이 데이터베이스를 기반으로 하는 경우 값을 추가로 필터링하는 쿼리를 제외하고 각 행의 첫 번째 셀 값이 표시됩니다.
선택 값 경로
SelectedValuePath
런타임에 요소를 선택할 때 선택 값 개체에 값을 할당하는 데 사용되는 선택한 요소의 속성입니다.
쿼리
Query
관심 있는 데이터를 필터링하는 표준 SQL 쿼리입니다. 이를 사용하여 데이터베이스의 데이터를 필터링하고 노드 기반 모델에서 가져온 데이터를 필터링할 수 있습니다. 노드 기반 모델의 경우 SELECT * FROM Model 부분이 필수이고 그 뒤에 검색 조건을 나타내는 WHERE 절이 옵니다. 예: SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40
모드
Mode
요소 선택 모드. 일반: 클릭으로 선택; 일반(텍스트 검색 포함): 클릭으로 또는 기존 요소를 전체 입력하여 선택; 편집 가능: 클릭으로 또는 기존/새 요소를 전체 입력하여 선택
글꼴 모음
FontFamily
글꼴 모음
글꼴 두께
FontWeight
글꼴 두께
글꼴 기울임꼴
FontItalic
텍스트에서 기울임꼴을 활성화/비활성화합니다.
글꼴 크기
FontSize
글꼴 크기
텍스트 색상
TextColor
표시할 텍스트 색상
정렬 순서
SortOrder
요소의 기본 정렬 순서(오름차순 또는 내림차순)
정렬 기준
OrderBy
요소를 정렬하는 기준이 되는 테이블의 노드 또는 열의 속성입니다. 일반적으로 요소를 가져온 동일한 속성 또는 열이 설정됩니다.
입력 상자 스타일
InputBoxStyle
입력 컨트롤 스타일
데이터 목록 스타일
DataListStyle
데이터 목록 스타일
스크롤 막대 스타일
ScrollBarStyle
스크롤 막대 스타일
표시
Visible
(요소에서 상속됨)
활성화됨
Enabled
(요소에서 상속됨)
불투명도
Opacity
(요소에서 상속됨)
왼쪽 여백
LeftMargin
(요소에서 상속됨)
상단 여백
TopMargin
(요소에서 상속됨)
오른쪽 여백
RightMargin
(요소에서 상속됨)
하단 여백
BottomMargin
(요소에서 상속됨)
너비
Width
(요소에서 상속됨)
높이
Height
(요소에서 상속됨)
가로 맞춤
HorizontalAlignment
(요소에서 상속됨)
세로 맞춤
VerticalAlignment
(요소에서 상속됨)
회전
Rotation
(요소에서 상속됨)

메서드

새로 고침
BrowseName
Refresh
표시된 데이터를 새로 고칩니다.

이벤트

사용자 선택이 변경됨
사용자가 컨트롤의 현재 값 또는 상태를 변경할 때 트리거되는 이벤트
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal