FactoryTalk Optix 응용 프로그램 가져오기

내보낸
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 배포하려면 파일을 대상 장치로 이동하고 파일을 실행합니다.
  1. FactoryTalk Optix 응용 프로그램
    을 가져오려면
  2. 내보낸 파일을 대상 장치로 이동합니다.
    예를 들어, 내보낸 응용 프로그램이 있는 USB 드라이브를 대상 장치에 연결합니다.
  3. 대상 시스템에서
    FactoryTalk Optix 응용 프로그램
    을 실행합니다.
    • Windows®
      대상 장치의 경우,
      FTOptixApplication
      폴더에서
      FTOptixRuntime.exe
      를 두 번 클릭합니다.
    • Linux 대상 장치의 경우 터미널에서 다음을 수행합니다.
      1. cd
        FTOptixApplication
        을 입력하여
        FTOptixApplication
        디렉터리로 이동합니다.
      2. sudo chmod +x FTOptixRuntime
        을 입력하여 런타임을 실행 가능하게 만듭니다.
      3. sudo chmod +x openssl
        을 입력하여 OpenSSL 라이브러리를 실행 가능하게 만듭니다.
      4. ./FTOptixRuntime
        을 입력하여 응용 프로그램을 실행합니다.
    • OptixPanel
      에서 웹 인터페이스에 액세스한 다음,
      USB에서 응용 프로그램 로드
      에서
      가져오기
      를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal