- 프로젝트 만들기
- 개체 및 변수 참조
- 프로젝트 확장
데이터 그리드 구성
프로젝트 노드 또는 데이터베이스에서 데이터를 표시하도록 데이터 그리드를 구성합니다.
- 프로젝트 보기의UI에서 컨테이너를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택합니다.
- 속성에서모델속성과 노드 간에 동적 링크를 만듭니다.선택한 노드콤보 상자데이터베이스 개체데이터베이스 테이블에 포함된 값입니다.프로젝트 노드모든 직계 하위 노드의 특성 또는 속성 값입니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기에서 참조하십시오.
- (선택 사항)ItemKind를 설정하여 개체에 표시할 항목의 종류를 지정합니다.팁:ItemKind속성은 하위 노드 간에 인식되는 개체 또는 변수 유형을 사용하여 자동으로 설정됩니다.예를 들어 모델이Motor개체 유형의 여러 인스턴스를 포함하는 폴더 노드를 기반으로 하는 경우ItemKind는Motor유형에 대한 참조를 사용하여 자동으로 설정됩니다. 이 경우 표시되는 값은 다양한 인스턴스(Motor1,Motor2,Motor3등)의 특성 또는 속성입니다.
- 열옆에 있는를 선택하여 그리드에 열을 추가합니다.
- 텍스트및제목속성 값을 설정하여 열을 구성합니다.
- (선택 사항)이벤트에서선택 변경됨을새로 고침메서드와 연결합니다.개체에 포함된 항목은 상호 작용할 때마다 새로 고쳐집니다.
- (선택 사항)정렬 순서및정렬 기준값을 설정하여 항목을 정렬합니다.
데이터 그리드
의견을 작성 부탁드립니다.