대상 장치 추가

네트워크를 통해
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 배포할 수 있도록 대상 장치를 구성합니다.
  1. 주 도구 모음에서
    실행
    옆에 있는 대상 드롭다운 메뉴를 선택합니다.
  2. (선택 사항)
    대상 장치 설정
    에서 활성 원격 대상 장치만 표시하려면
    활성 원격 장치
    를 전환합니다.
    팁:
    새로 고침
    을 선택하여 원격 대상 장치를 새로 고칩니다.
  3. 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 폴더와
      Add
      를 선택합니다.
    • FactoryTalk®Remote Access
      장치와
      Add
      를 선택하여 선택한
      FactoryTalk Remote Access
      장치 네트워크에서 액세스할 수 있는 장치를 추가합니다.
  4. (선택 사항)
    이름
    에서 대상 장치의 이름을 편집합니다.
    중요: 이름에는 영숫자만 사용할 수 있습니다.
  5. IP 주소
    에 대상 장치의 IP 주소를 입력합니다.
  6. 사용자 이름
    에 대상 장치에 로그온할 사용자의 이름을 입력합니다.
    Windows®
    사용자 이름
    시스템 사용자 이름:
    • DOMAIN\
      username
      , 도메인 사용자용.
    • .username
      , 도메인에 가입된 장치의 로컬 사용자용.
    • username
      , 도메인에 속하지 않은 장치의 로컬 사용자용.
    Linux 사용자 이름
    관리자 사용자 이름입니다.
    중요: 대상 장치에서 사용자에 대한 암호를 구성해야 합니다.
  7. (선택 사항)
    대상 경로
    에 응용 프로그램을 배포할 대상 장치의 경로를 입력합니다.
    팁: Windows 대상 장치의 기본 배포 대상 경로는
    %localappdata%
    입니다. 사용자 지정 경로를 정의하는 것은 대상 장치의
    C:\
    파티션이 쓰기 보호되어 있을 때 유용합니다. Ubuntu 대상 장치의 대상 경로는
    /home/<username>/Documents/Project_1입니다.
    노트: 하나의 프로젝트만 배포할 수 있습니다. 따라서 이전에
    대상 경로
    에 배포된 모든 응용 프로그램은 기본 대상의 경로를 제거하고 이전에 기본 대상에 배포된 모든 응용 프로그램은
    대상 경로
    를 제거합니다. 
    노트:
    대상 경로
    는 서비스로 실행 중인
    FactoryTalk Optix
    를 배포하는 경우는 지원되지 않습니다.
  8. (선택 사항) 
    장치에서 프로젝트 암호화
    를 선택하여 대상 장치에 배포된 프로젝트를 암호화합니다.
    자세한 내용은 대상 장치에서 프로젝트 암호화 항목을 참조하십시오.
  9. (선택 사항) 
    장치에서 소스 프로젝트 다운로드
    를 선택하여 대상 장치의 소스 프로젝트를 다운로드합니다.
    팁: 대상 장치에서 소스 프로젝트를 다운로드하면 나중에 대상 장치에서 개발 컴퓨터로 소스 프로젝트를 업로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 프로젝트 열기 항목을 참조하십시오.
  10. (선택 사항) 대상 장치의 기존 파일을 덮어쓰려면
    응용 프로그램 파일 전송
    을 선택합니다.
    팁: 암호화된 프로젝트를 배포하려면
    응용 프로그램 파일 전송
    을 선택합니다.
  11. (선택 사항) 전송하기 전에 프로젝트를 최적화하려면
    최적화된 프로젝트 전송
    을 선택합니다.
    중요:
    최적화된 프로젝트의 특징은 다음과 같습니다.
    • 런타임에 필요할 때만 노드가 로드되므로 크기가 더 작습니다.
    • 프로젝트 리포지토리가 아닌 외부 태그 리포지토리에 태그를 유지합니다.
    • 성능이 낮은 장치에서 화면을 로드하고 변경하려면 더 많은 시간이 필요할 수 있습니다.
    전체 모델 또는 하나 이상의 태그를 노출하는 OPC UA 서버가 포함된 프로젝트는 최적화할 수 없습니다.
  12. 선택
    을 선택하여 대상 장치를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal