- 프로젝트 만들기
- 개체 및 변수 참조
- 프로젝트 확장
인증 모드 구성
로컬 사용자 및 도메인 사용자가 런타임에 로그온할 수 있도록 기본 인증 모드를 변경합니다.
필수 구성 요소
Active Directory 사용자의 인증을 허용하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
- Active Directory 도메인 이름 및 서버 주소를 가져옵니다.
- Windows클라이언트가 Active Directory 도메인에 가입되어 있는지 확인합니다.
LDAP 사용자의 인증을 허용하려면 다음을 확보합니다.
- LDAP 서버 주소
- Active Directory 서버 또는 도메인의 컴퓨터에서 내보낸 Base64 CA 인증서 파일
팁:
FactoryTalk Optix Studio
는 LDAPS(LDAP over SSL)를 지원하지 않습니다.- 인증 모드를 구성하려면
- 프로젝트 보기에서 루트 노드를 선택합니다.
- 속성에서인증을 확장한 다음인증 모드에서 인증 유형을 선택합니다.
- 모델 전용.FactoryTalk Optix Studio에서 만든 사용자.
- 로컬 전용. 로컬 시스템 사용자.
- 도메인 전용. Active Directory 및 LDAP 사용자.
- 도메인 및 로컬. Active Directory, LDAP, 로컬 시스템 사용자.
- 도메인, 로컬 및 모델. Active Directory 및 LDAP 사용자, 로컬 시스템 사용자 및FactoryTalk Optix Studio에서 만든 사용자.
- OAuth 2.0. OAuth 2.0 프로토콜로 인증된 사용자.
- 선택한 인증 모드에 대한 속성을 구성합니다.자세한 내용은 인증 속성 항목을 참조하십시오.
인증
인증
의견을 작성 부탁드립니다.