경로
응용 프로그램 논리를 개발할 때 경로 바로 가기를 사용할 수 있습니다.
바로 가기 | 설명 |
---|---|
%PROJECTDIR% | 런타임 시 전송되는 파일(이미지, 문서 등)이 들어 있는 디렉터리입니다. 예제: C:\Users\ UserName \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ ProjectName |
%APPLICATIONDIR% | 다음 개체를 포함하여 런타임 시 사용되는 개체를 포함하는 디렉터리입니다.
|
%USB ,N %여기서 N 은 USB 장치에 연결된 번호입니다. | 대상 장치에 연결된 특정 USB 장치의 경로입니다. |
경로
의견을 작성 부탁드립니다.