호스트 시스템을 종료하는 버튼 만들기
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
이 실행되는 호스트 운영 체제를 종료하는 버튼을 추가합니다.
중요:
시스템 종료
를 누르면 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
이 실행되는 호스트 운영 체제가 즉시 종료
됩니다.- 프로젝트 보기창에서MainWindow (type)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 선택합니다.
- 버튼 위로 마우스를 가져가서을 선택하고ShutDownSystemButton을 입력합니다.
- 속성에서텍스트를SHUT DOWN HOST SYSTEM로 설정합니다.
- 이벤트에서MouseClick 이벤트옆에 있는를 선택하고 을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.