Gérer les utilisateurs

Utilisez
FactoryTalk Administration Console
pour ajouter et supprimer
FactoryTalk Directory
, un groupe d'utilisateur lié à
Windows
, un groupe d'authentification basé sur le cloud, des comptes de groupes d'utilisateurs liés à LDAP. Les comptes d'utilisateurs n'existent que dans
FactoryTalk Directory
où le compte a été créé.
IMPORTANT:
La gestion des utilisateurs nécessite des autorisations explicites. Pour vérifier ces autorisations, dans l'
Explorateur
FactoryTalk Administration Console
, développez le
Système
, puis effectuez un clic droit sur
Utilisateurs et Groupes
et sélectionnez
Sécurité
. Confirmez les autorisations répertoriées dans les conditions requises pour la tâche avec le compte d'utilisateur connecté. Utilisez les outils d'administration
Windows
pour modifier des comptes utilisateurs liés à
Windows
.
La gestion des comptes utilisateurs
FactoryTalk
comprend :
  • Ajout et suppression d'un compte d'utilisateur
  • Afficher l'Historique d'utilisation du système FactoryTalk
  • La modification du nom et de la description de l'utilisateur
  • L'association d'une adresse e-mail à un compte de l'utilisateur
  • La définition des options du mot de passe utilisateur
  • la modification du mot de passe du compte d'utilisateur.
  • Activation, désactivation ou déverrouillage du compte d'utilisateur
  • Réinitialisation du mot de passe du compte
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal