Réinitialiser un mot de passe

Les utilisateurs oublient parfois les mots de passe de compte d'utilisateur. Vous devez être membre du Groupe d'administrateurs
FactoryTalk Security
ou des autorisations équivalentes pour réinitialiser manuellement un mot de passe de compte d'utilisateur
FactoryTalk
. Si le compte d'utilisateur est un compte lié à
Windows
, le mot de passe doit être réinitialisé dans
Windows
.
Pour réinitialiser un mot de passe
  1. Dans l'
    Explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez
    Système
    >
    Utilisateurs
    , faites un clic droit sur le compte d'utilisateur et sélectionnez
    Propriétés.
  2. Dans
    Propriétés de l'utilisateur
    , sélectionnez
    Réinitialiser le mot de passe
    .
  3. Dans le champ
    Nouveau
    mot de passe
    , entrez le nouveau mot de passe du compte d'utilisateur.
    CONSEIL:
    Le mot de passe ne peut pas dépasser 64 caractères. Toutefois, la boîte de dialogue ne contient que 35 caractères. Les caractères non affichés sont toujours inclus dans le mot de passe.
  4. Dans
    Confirmer le nouveau mot de passe
    , saisissez le même mot de passe que celui saisi à l'étape précédente et sélectionnez
    OK
    .
    CONSEIL:
    Pour réinitialiser un mot de passe dans un répertoire network directory et dans un répertoire local directory, réinitialisez ce mot de passe dans chaque répertoire.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal