Changer votre mot de passe

Les modifications de mots de passe peuvent se produire lorsque l'administrateur l'exige ou lorsqu'un utilisateur décide de le modifier. Si le mot de passe du compte
FactoryTalk
ou du compte lié à
Windows
a expiré, ou si l'administrateur a défini le compte comme nécessitant une modification du mot de passe, une invite de modification du mot de passe s'affiche lors de la connexion initiale. De plus, lors de la connexion, il est possible de modifier manuellement le mot de passe du compte
FactoryTalk
ou du compte lié à
Windows
.
Les informations sur les mots de passe, y compris la fréquence à laquelle le mot de passe doit être modifié, sa longueur et sa complexité sont dictées par les paramètres de politique de sécurité gérés par l'administrateur. Consultez Modifier les paramètres de politique de mot de passe pour plus d'informations sur la modification des paramètres.
Pour modifier un mot de passe
  1. Accédez à
    Outils
    FactoryTalk
    >
    Se connecter à
    FactoryTalk
    .
  2. Dans la liste
    Répertoire
    , sélectionnez le serveur
    FactoryTalk Directory
     :
    • Sélectionnez
      Réseau
      pour modifier le mot de passe utilisé pour accéder au serveur du
      FactoryTalk
      Network Directory.
    • Sélectionnez
      Local
      pour modifier le mot de passe utilisé pour accéder au
      FactoryTalk
      Local Directory.
    • Si vous disposez de mots de passe
      à la fois
      pour un répertoire Network Directory et pour un répertoire Local Directory, modifiez chacun d'entre eux séparément.
    • Pour modifier le mot de passe d'un compte lié à
      Windows
      , sélectionnez
      FactoryTalk Directory
      , puis passez à l'étape 4.
  3. Effectuez l'une des méthodes suivantes :
    • Lorsque vous
      n'êtes pas
      connecté à
      FactoryTalk Directory
      , sélectionnez
      Connexion
      .
    • Lorsque vous êtes connecté à
      FactoryTalk Directory
      , sélectionnez
      Modifier la connexion
      .
  4. Dans
    Connexion à
    FactoryTalk
    , ne saisissez pas de nom d'utilisateur ou de mot de passe ; sélectionnez plutôt
    Modifier le mot de passe
    .
  5. Dans
    Modifier le mot de passe
    , saisissez le nom d'utilisateur, vos anciens et nouveaux mots de passe, puis sélectionnez
    OK
    . Pour changer le mot de passe d'un compte lié à
    Windows
    , incluez le nom du domaine avec votre nom d'utilisateur en suivant le format
    DOMAINE\Nom d'utilisateur
    .
    CONSEIL:
    Le mot de passe ne peut pas dépasser 64 caractères. Toutefois, la boîte de dialogue ne contient que 35 caractères. Les caractères non affichés sont toujours inclus dans le mot de passe.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal