Définir la méthode de connexion pour un compte d'utilisateur FactoryTalk

Lors de la création d'un compte d'utilisateur
FactoryTalk
, spécifiez les options de connexion du compte d'utilisateur, y compris si l'utilisateur peut se connecter à l'aide d'un badge, d'un mot de passe ou d'un badge et d'un mot de passe à la fois. Si une option de connexion comprend un mot de passe, définissez également les paramètres de validité du mot de passe.
Pour un compte d'utilisateur
FactoryTalk
, sélectionnez
Propriétés de l'utilisateur
pour définir la validité du mot de passe. Pour définir la validité du mot de passe d'un compte d'utilisateur lié à
Windows
, utilisez
Windows
.
Pour définir les options de connexion d'un compte d'utilisateur
FactoryTalk
  1. Dans l'
    Explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez
    Système
    >
    Utilisateurs.
    Faites un clic droit sur le compte d'utilisateur et sélectionnez
    Propriétés
    .
  2. Dans la
    méthode de Connexion
    , sélectionnez la manière dont l'utilisateur se connecte à
    FactoryTalk
    .
    • Mot de passe
      . L'utilisateur saisit le nom d'utilisateur et le mot de passe pour se connecter.
    • Badge uniquement
      . L'utilisateur tape sur le badge sur le lecteur de carte pour se connecter.
    • Mot de passe et badge
      . L'utilisateur tape sur le badge sur le lecteur de carte, puis saisit le nom d'utilisateur et le mot de passe pour se connecter.
      IMPORTANT:
      Veuillez noter que la sélection de
      Badge uniquement
      comme méthode de connexion au système permet d'accéder au système sans authentification de l'utilisateur FactoryTalk natif. Le système accorde l'accès uniquement sur l'identité du badge. Pour maintenir une position de sécurité solide, nous vous recommandons de sélectionner
      Mot de passe et Badge
      comme méthode de connexion du système pour fournir des mots de passe en plus de présenter le badge. La méthode de connexion du système
      Badge uniquement
      ne peut pas être utilisée avec les utilisateurs liés à Windows.
  3. (en option) Si une méthode de mot de passe a été sélectionnée pour la connexion, sélectionnez les paramètres de validité du mot de passe de l'utilisateur :
    • L'utilisateur doit changer de mot de passe à sa prochaine connexion.
      • Sélectionnez cette option pour forcer l'utilisateur à modifier le mot de passe du compte lors de la prochaine connexion au système.
      • Décochez cette case pour autoriser l'utilisateur à conserver le même mot de passe.
    • L'utilisateur ne peut pas modifier le mot de passe.
      • Cochez cette case pour empêcher l'utilisateur de modifier le mot de passe de son compte.
      • Décochez cette case pour autoriser l'utilisateur à modifier le mot de passe de son compte.
    • Le mot de passe n'expire jamais.
      • Cochez cette case pour autoriser l'utilisateur à utiliser le même mot de passe indéfiniment.
      • Décochez cette option pour demander à l'utilisateur de modifier le mot de passe du compte aux intervalles spécifiés dans la politique de sécurité
        Paramètres de la stratégie de mot de passe
        .
  4. Dans
    ID de badge
    , sélectionnez le numéro d'identification du badge attribué au compte d'utilisateur.
    Sélectionnez
    Scanner
    , puis appuyez sur le badge sur le lecteur de carte pour obtenir la valeur de l'
    ID de Badge
    à partir du badge.
  5. Sélectionnez
    OK.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal