Modifier ou afficher les propriétés d'un compte d'utilisateur
Suivez ces étapes pour afficher et modifier les propriétés générales d'un compte d'utilisateur
FactoryTalk
, telles que le nom d'utilisateur et le mot de passe, la description de l'utilisateur, l'adresse e-mail de l'utilisateur et la méthode de connexion. Ces propriétés ne peuvent être affichées que pour un compte d'utilisateur lié à Windows
et ne peuvent pas être modifiées. Windows
permet de modifier les propriétés générales d'un compte d'utilisateur lié à Windows
.Conditions préalables
Obtenez ces autorisations dans le dossier
Utilisateurs
dans L'Explorateur
FactoryTalk Administration Console
:- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
- Commun> Ecriture
Pour modifier ou afficher les propriétés d'un compte d'utilisateur
- Dans l'ExplorateurdeFactoryTalk Administration Console, développez l'arborescence du répertoire réseau ou localFactoryTalk. Développez le dossierSystème > Utilisateurs et groupespour afficher le compte d'utilisateur.
- Faites un clic droit sur le compte utilisateur et sélectionnezPropriétés.
- Modifiez les onglets suivants :
- Général
- Abonnement au groupe
- SélectionnezOK.CONSEIL:Le fait de modifier les propriétés d'un compte d'utilisateurFactoryTalkdans unFactoryTalkDirectory ne les modifie pas dans l'autre, même si le compte porte le même nom dans les deux répertoires. Avant de modifier les propriétés d'un compte d'utilisateur, connectez-vous à auFactoryTalkDirectory qui contient le compte d'utilisateur.
Fournir une réponse