Ajouter un compte d'utilisateur FactoryTalk

Pour créer un compte d'utilisateur séparé du compte d'un utilisateur
Windows
, ajoutez un compte
FactoryTalk Directory
. Les comptes
FactoryTalk Directory
sont gérés par l'administrateur
FactoryTalk
et spécifient l'identité du compte, la stratégie de compte et l'abonnement au groupe, indépendamment des paramètres du compte
Windows
.
Conditions préalables
Obtenez ces autorisations pour le dossier
Utilisateurs
dans la fenêtre
Explorateur
 :
  • Commun > Création d'enfants
  • Commun > Répertorier les enfants
  • Commun > Lecture
Pour ajouter un compte d'utilisateur
  1. Dans
    Explorateur
    , développez
    Système
    >
    Utilisateurs
    .
  2. Effectuez un clic droit sur le dossier
    Utilisateurs
    , pointez sur
    Nouveau
    puis sélectionnez
    Utilisateur
    .
  3. Dans
    Nouvel utilisateur
    FactoryTalk
    , saisissez un nom court pour l'utilisateur dans
    Nom d'utilisateur
    et le nom complet de l'utilisateur dans
    Nom complet
    .
  4. (en option) Dans
    Description
    , enregistrez des informations sur l'utilisateur, telles que sa position ou son numéro de téléphone.
  5. (en option) Dans
    E-mail,
    ajoutez une seule adresse e-mail. Certains produits
    FactoryTalk
    peuvent envoyer des messages à cette adresse e-mail.
  6. Dans la
    méthode de Connexion
    , sélectionnez la manière dont l'utilisateur se connecte à
    FactoryTalk
    .
    • Mot de passe
      . L'utilisateur saisit le nom d'utilisateur et le mot de passe pour se connecter.
    • Badge uniquement
      . L'utilisateur tape sur le badge sur le lecteur de carte pour se connecter.
    • Mot de passe et badge
      . L'utilisateur tape sur le badge sur le lecteur de carte et saisit le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe pour se connecter.
      L'ouverture de session par badge n'est pas prise en charge sur les clients distants qui se connectent via Remote Desktop Services. Pour vous connecter à l'aide d'un badge RFID, connectez un lecteur de carte rf IDEAS à l'ordinateur hébergeant le
      FactoryTalk Services Platform
      .
  7. Si une méthode de mot de passe a été sélectionnée, saisissez un mot de passe pour le compte d'utilisateur dans
    Mot de passe
    .
    Les paramètres de la politique de mot de passe
    dans les
    Propriétés de la politique de sécurité
    déterminent les conditions requises pour un mot de passe valide.
    CONSEIL:
    Le mot de passe ne peut pas dépasser 64 caractères. Toutefois, la boîte de dialogue ne contient que 35 caractères. Les caractères non affichés sont toujours inclus dans le mot de passe.
  8. Dans
    Confirmer
    , saisissez le même mot de passe que celui entré à l'étape précédente.
  9. (en option) Si une méthode de mot de passe a été sélectionnée pour la connexion, sélectionnez les paramètres de validité du mot de passe de l'utilisateur :
    • L'utilisateur doit changer de mot de passe à sa prochaine connexion.
      • Sélectionnez cette option pour forcer l'utilisateur à modifier le mot de passe du compte lors de la prochaine connexion au système.
      • Décochez cette case pour autoriser l'utilisateur à conserver le même mot de passe.
    • L'utilisateur ne peut pas modifier le mot de passe.
      • Cochez cette case pour empêcher l'utilisateur de modifier le mot de passe de son compte.
      • Décochez cette case pour autoriser l'utilisateur à modifier le mot de passe de son compte.
    • Le mot de passe n'expire jamais.
      • Cochez cette case pour autoriser l'utilisateur à utiliser le même mot de passe indéfiniment.
      • Décochez cette option pour demander à l'utilisateur de modifier le mot de passe du compte aux intervalles spécifiés dans la politique de sécurité
        Paramètres de la stratégie de mot de passe
        .
  10. Dans
    ID de badge
    , sélectionnez le numéro d'identification du badge attribué au compte d'utilisateur.
    Sélectionnez
    Scanner
    , puis appuyez sur le badge sur le lecteur de carte pour obtenir la valeur de l'
    ID de Badge
    à partir du badge.
  11. Sélectionnez
    OK
    pour ajouter l'utilisateur au
    FactoryTalk Directory
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal