Ajouter un compte utilisateur lié à Windows

Ajoutez un compte d'utilisateur lié à
Windows
lorsque les besoins de sécurité du réseau
Windows
sont identiques aux besoins de sécurité du système
FactoryTalk
. Lorsque vous accédez aux ressources
FactoryTalk
via un compte lié à
Windows
, le
FactoryTalk Directory
laisse
Windows
déterminer si le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects ou non, et si le compte est activé ou verrouillé. L'ajout de comptes d'utilisateurs liés à
Windows
aux groupes d'utilisateurs
FactoryTalk Security
permet au
FactoryTalk Directory
de déterminer le niveau d'accès d'un utilisateur lié à
Windows
au système
FactoryTalk
indépendamment du niveau d'accès de l'utilisateur à un domaine
Windows
.
Ajouter des comptes d'utilisateurs au
FactoryTalk
Network Directory ou Local Directory à partir de la liste des utilisateurs ou des groupes d'un domaine ou d'un groupe de travail
Windows
. Si l'ordinateur est déconnecté du domaine
Windows
, reconnectez-vous au domaine avant d'ajouter des comptes utilisateurs liés à
Windows
. Toutefois, tous les utilisateurs qui se sont précédemment connectés au domaine
Windows
à partir de cet ordinateur peuvent se connecter à
FactoryTalk
en utilisant leur compte d'utilisateur lié à
Windows
pendant que l'ordinateur est déconnecté du domaine
Windows
.
Conditions préalables
L'ajout d'un compte d'utilisateur lié à
Windows
nécessite ces autorisations :
  • Commun > Création d'enfants
  • Commun > Répertorier les enfants
  • Commun > Lecture
Pour ajouter un compte d'utilisateur lié à
Windows
  1. Dans
    FactoryTalk Administration Console
    Explorateur
    , développez
    Système
    >
    Utilisateurs
    .
  2. Effectuez un clic droit sur le dossier
    Utilisateurs
    , pointez sur
    Nouveau
    puis cliquez sur
    Utilisateur lié à
    Windows
    .
  3. Dans
    Nouvel utilisateur lié à
    Windows
    , sélectionnez
    Ajouter
    .
  4. Dans
    Sélectionner des utilisateurs
    , sélectionnez les comptes d'utilisateurs
    Windows
    à lier au système
    FactoryTalk
    .
    • Si vous les connaissez, saisissez les noms des comptes d'utilisateur à ajouter dans la zone de texte. Pour les comptes de domaine, utilisez le format DOMAINE\Nom d'utilisateur, pour les comptes de groupe de travail, utilisez le format COMPUTERNAME\Nom d'utilisateur. Pour valider les noms d'utilisateurs, sélectionnez
      Vérifier les noms
      . Corrigez les éventuelles erreurs, puis cliquez sur
      OK
      .
    • Pour rechercher des noms d'utilisateurs ou pour sélectionner plusieurs utilisateurs, sélectionnez
      Avancés
      . Dans
      Sélectionner des utilisateurs
      , sélectionnez
      Emplacements
      , sélectionnez le domaine ou le groupe de travail à partir duquel sélectionner des utilisateurs, puis sélectionnez
      OK
      .
      Vous pouvez également utiliser les paramètres de
      Requêtes communes
      pour effectuer une recherche par nom. Sélectionnez
      Rechercher maintenant
      . Dans la liste des utilisateurs, sélectionnez les comptes d'utilisateurs que vous souhaitez ajouter puis cliquez sur
      OK
      .
  5. Sélectionnez
    OK
    , lorsque vous avez terminé de sélectionner les comptes d'utilisateurs
    Windows
    dans
    Sélectionner des utilisateurs
    .
  6. Dans
    Nouvel utilisateur lié à
    Windows
    , consultez la liste des utilisateurs.
    • Pour retirer un ou plusieurs utilisateurs que vous auriez ajoutés non intentionnellement, sélectionnez ces utilisateurs, puis sélectionnez
      Supprimer
      .
    • Pour ajouter d'autres utilisateurs, suivez à nouveau les étapes 3, 4 et 5.
  7. Sélectionnez
    OK.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal