Comptes utilisateurs liés à Windows
Les comptes utilisateurs liés à
Windows
sont gérés par Windows
. Lorsque vous accédez aux ressources FactoryTalk
via un compte lié à Windows
, le FactoryTalk Directory
laisse Windows
déterminer si le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects ou non, et si le compte est activé ou verrouillé. L'ajout de comptes utilisateurs liés à Windows
aux groupes d'utilisateurs FactoryTalk Security
est possible. Cela permet à FactoryTalk Directory
de déterminer le niveau d'accès d'un utilisateur lié à Windows
au système FactoryTalk
indépendamment du niveau d'accès de l'utilisateur à un domaine Windows
.Ajouter des comptes d'utilisateurs au
FactoryTalk
Network Directory ou Local Directory à partir de la liste des utilisateurs ou des groupes d'un domaine ou d'un groupe de travail Windows
. Les comptes utilisateurs liés à Windows
dans le répertoire réseau sont distincts des comptes utilisateurs liés à Windows
dans le répertoire local.Si l'ordinateur est déconnecté du domaine
Windows
, il doit se reconnecter au domaine avant d'ajouter des comptes utilisateurs liés à Windows
. Cependant, tous les utilisateurs qui se sont précédemment connectés au domaine Windows
à partir de cet ordinateur peuvent se connecter à FactoryTalk
en utilisant leur compte d'utilisateur lié à Windows
pendant que l'ordinateur est déconnecté du domaine Windows
.Si possible, utilisez des comptes de groupe liés à
Windows
plutôt que des comptes d'utilisateurs liés à Windows
. Lorsque vous déployez vos applications d'un domaine vers un autre, vous pouvez déplacer les comptes utilisateurs liés à Windows
d'un domaine à un autre en modifiant le domaine auquel le groupe appartient. Vous pouvez ainsi déplacer vos applications vers un autre domaine sans avoir à modifier ou à recréer chaque compte d'utilisateur et ses autorisations de sécurité séparément. Si le domaine auquel appartient un compte d'utilisateur individuel lié à Windows
change, supprimez l'ancien compte, créez le nouveau compte, puis recréez les autorisations de sécurité pour le nouveau compte.Utilisez un mot de passe pour tous les comptes liés à
Windows
, sinon des défaillances de sécurité intermittentes ou une incapacité à se connecter peuvent se produire. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de mots de passe vides pour les comptes. Si vous n'utilisez pas de mot de passe pour les comptes liés à Windows
, sur votre ordinateur local, désactivez la politique de sécurité locale Windows
. Comptes : Limiter l'utilisation de mots de passe vides aux comptes locaux pour la connexion à la console uniquement
Fournir une réponse