Ajouter un groupe d'utilisateurs lié à Windows
Pour déplacer des comptes
Windows
d'un domaine à un autre, créez des comptes de groupes d'utilisateurs liés à Windows
à la place de comptes utilisateurs liés à Windows
individuels. Les comptes de groupes d'utilisateurs liés à Windows
ainsi que les comptes utilisateurs qu'ils contiennent peuvent être déplacés d'un domaine à un autre tout en gardant intactes les autorisations de sécurité des comptes de groupes.Ajoutez au système
FactoryTalk
des groupes d'utilisateurs à partir d'un domaine ou d'un groupe de travail Windows
pour permettre aux comptes utilisateurs du groupe d'accéder au système FactoryTalk
. Pour modifier les propriétés d'un groupe d'utilisateurs lié à Windows
, (par exemple le nom du groupe ou les comptes utilisateurs membres du groupe), modifiez ces propriétés dans Windows
.Lorsque vous ajoutez un compte de groupe d'utilisateurs lié à
Windows
, tous les comptes utilisateurs du groupe Windows
ont accès au système FactoryTalk
. Afin d'empêcher que certains utilisateurs au sein d'un groupe lié à Windows
aient accès au système FactoryTalk
, créez des comptes liés à Windows
pour ces utilisateurs et configurez ensuite les autorisations afin de refuser l'accès à ces comptes utilisateurs.Conditions préalables
- Connectez l'ordinateur au domaineWindowscontenant les groupes d'utilisateurs à ajouter àFactoryTalk Directory.
- Obtenez ces autorisations dans le dossierGroupes d'utilisateursdel'explorateurFactoryTalk Administration Console:
- Commun > Création d'enfants
- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
Pour ajouter un compte de groupe d'utilisateurs lié à
Windows
:- Dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, développezSystème>Groupes d'utilisateurs.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierGroupes d'utilisateurs, pointez surNouveaupuis sélectionnezGroupe d'utilisateurslié à.Windows
- DansNouveau groupe d'utilisateurs lié à, sélectionnezWindowsAjouter.
- DansSélectionner des groupes, sélectionnez les groupesWindowset sélectionnezOK.
- Si vous les connaissez, saisissez les noms des comptes de groupes d'utilisateurs dans la zone de texte. Pour les comptes de domaines, utilisez le formatDOMAINE\nomgroupe, et pour les comptes de groupes de travail, le formatCOMPUTERNAME\nomgroupe. Pour valider les noms, sélectionnezVérifier les noms. Corrigez les éventuelles erreurs, puis sélectionnezOK.
- Pour rechercher un groupe selon le nom ou la description, ou pour sélectionner plusieurs groupes, sélectionnezAvancé.
- DansSélectionner des groupes, sélectionnezEmplacements, puis sélectionnez le domaine ou le groupe de travail à partir duquel sélectionner des groupes.
- SousRequêtes communes, complétez les informations à utiliser pour rechercher le répertoire :
- Nom : Choisissez si vous souhaitez rechercher un nom commençant par les valeurs spécifiées ou correspondant exactement à la valeur spécifiée, puis saisissez la chaîne de recherche.
- Description : Choisissez si vous souhaitez rechercher une description commençant par les valeurs spécifiées ou correspondant exactement à la valeur spécifiée, puis saisissez la chaîne de recherche.
- Comptes désactivés : Sélectionnez cette option pour inclure les comptes désactivés lors de la recherche.
- Mot de passe sans délai d'expiration : Sélectionnez cette option pour inclure les comptes dont les mots de passe n'expirent jamais lors de la recherche.
- Jours depuis la dernière connexion : Spécifiez cette option pour rechercher des comptes en fonction de leur dernière connexion/
- SélectionnezRechercher maintenant.
- Dans la liste des groupes, sélectionnez les comptes de groupes à ajouter et sélectionnezOKpour fermer la boîte de dialogue avancéeSélectionner des groupes.
- Les groupes sélectionnés sont répertoriés sousSaisir le nom de l'objet à sélectionner. SélectionnezVérifier les nomspour vérifier ces noms, puis sélectionnezOKpour fermerSélectionner des groupes.
- DansNouveau groupe d'utilisateurs lié à, vérifiez la liste des groupes.Windows
- Pour retirer un ou plusieurs groupes que vous auriez ajoutés non intentionnellement, sélectionnez les groupes, puis cliquez surSupprimer.
- Pour ajouter d'autres groupes, suivez à nouveau les étapes 3 et 4 décrites ci-dessus.
- SélectionnezOK.CONSEIL:Utilisez un mot de passe pour tous les comptesWindowsd'un groupe lié àWindows, sous peine de rencontrer des défaillances de sécurité intermittentes ou une incapacité à se connecter. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de mots de passe vides avec les comptes. Pour éviter l'utilisation d'un mot de passe pour les comptes liés àWindows, sur l'ordinateur local, désactivez lesComptes de la politique de sécurité localeWindows: Limiter l'utilisation de mots de passe vides aux comptes locaux pour la connexion à la console uniquement
Fournir une réponse