Gérer des groupes d'utilisateurs

Ajoutez des comptes d'utilisateurs
FactoryTalk
, des comptes d'utilisateurs liés à
Windows
, des groupes d'authentification basés sur le cloud et des groupes d'utilisateurs liés à LDAP aux comptes de groupes d'utilisateurs
FactoryTalk
. Les groupes d'utilisateurs liés à
Windows
ainsi que les comptes utilisateurs qu'ils contiennent peuvent être déplacés d'un domaine à un autre tout en conservant intactes les autorisations de sécurité des comptes de groupes.
FactoryTalk Services Platform
inclut les groupes d'utilisateurs intégrés suivants :
Nom du groupe
Description
Administrateurs
Ajoutez des comptes utilisateurs au groupe d'utilisateurs Administrateurs pour leur accorder le contrôle total des zones, applications, utilisateurs et groupes dans
FactoryTalk Directory
. Ces autorisations sont définies par défaut.
Ingénieurs
Aucun utilisateur ni aucune autorisation n'est défini par défaut dans
FactoryTalk Services Platform
. D'autres logiciels peuvent utiliser ce groupe pour établir des ensembles d'autorisations.
Maintenance
Aucun utilisateur ni aucune autorisation n'est défini par défaut dans
FactoryTalk Services Platform
. D'autres logiciels peuvent utiliser ce groupe pour établir des ensembles d'autorisations.
Points clés concernant les groupes d'utilisateurs :
  • Les comptes de groupes d'utilisateurs n'existent que dans l'emplacement
    FactoryTalk Directory
    dans lequel ils ont été créés.
  • Il est impossible pour les comptes utilisateurs de
    FactoryTalk
    de faire partie des groupes d'utilisateurs liés à
    Windows
    .
  • Les comptes de groupes d'utilisateurs liés à
    Windows
    , les comptes d'utilisateurs individuels liés à
    Windows
    , les groupes d'authentification basés sur le cloud et les groupes d'utilisateurs liés à LDAP peuvent être membres des groupes d'utilisateurs
    FactoryTalk
    . Cela permet d'utiliser des groupes d'utilisateurs
    FactoryTalk
    lors de la configuration des autorisations.
  • Un compte d'utilisateur
    FactoryTalk
    ou un compte d'utilisateur lié à
    Windows
    peut faire partie de plusieurs groupes d'utilisateurs
    FactoryTalk
    , mais ne peut pas appartenir à un groupe d'authentification basé sur le cloud ni à un groupe d'utilisateurs lié à LDAP.
  • Un groupe d'authentification basé sur le cloud et un groupe d'utilisateurs lié à LDAP peuvent appartenir à plusieurs groupes d'utilisateurs FactoryTalk, mais ne peuvent pas appartenir à des groupes d'utilisateurs liés à Windows.
    IMPORTANT:
    • La gestion des groupes d'utilisateurs nécessite des autorisations explicites. Pour vérifier ces autorisations, dans l'
      Explorateur
      FactoryTalk Administration Console
      , développez le
      Système
      , puis effectuez un clic droit sur
      Utilisateurs et Groupes
      , et sélectionnez
      Sécurité.
      Confirmez les autorisations répertoriées dans les conditions requises pour la tâche avec le compte d'utilisateur connecté.
    • Si une action est définie sur
      Refuser
      pour l'utilisateur d'un groupe, le
      Refus
      est prioritaire sur tout paramètre
      Autoriser
      d'un groupe différent dont l'utilisateur fait partie.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal