Propriétés du groupe d'utilisateurs

Comment ouvrir Propriétés du groupe d'utilisateurs ?
  1. Dans la fenêtre
    Explorateur
    , développez l'arborescence de
    FactoryTalk
    Network ou Local Directory, puis développez l'arborescence du dossier
    Système
    jusqu'à ce que le compte groupe d'utilisateurs que vous désirez supprimer soit visible.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur le compte groupe d'utilisateurs, puis cliquez sur
    Propriétés
    .
Pour un compte de groupe d'utilisateurs
FactoryTalk
, utilisez les
Propriétés du groupe d'utilisateurs
pour modifier le nom, la description et le compte de messagerie associés au compte de groupe d'utilisateurs, ainsi que pour ajouter des utilisateurs au groupe ou en supprimer.
Pour un groupe d'utilisateurs lié à
Windows
et un groupe d'utilisateurs lié à LDAP, ces propriétés sont visibles. Utilisez
Modifier le domaine
pour lier ce compte de groupe d'utilisateurs à un autre domaine
Windows
.
Paramètre
Description
Nom
Saisissez un nom pour le groupe d'utilisateurs.
Description
(facultatif) Saisissez des informations sur le groupe, telles que l'emplacement du groupe, les parties du système concernées pour le groupe ou les coordonnées.
E-mail
(facultatif) Saisissez une seule adresse e-mail ou un seul groupe d'adresses e-mail (par exemple
cjenkins@votresociete.com
ou
maintenance@votresociete.com
) que vous voulez associer à ce compte.
Membres
Répertorie les membres actuels du groupe. Ajoutez ou supprimez des membres de cette liste dans un compte de groupe d'utilisateurs
FactoryTalk
. Pour modifier l'abonnement d'un groupe d'utilisateurs lié à
Windows
, utilisez
Windows
.
Ajouter
Supprimer
Modifier le domaine
Visible uniquement dans un compte utilisateur lié à
Windows
. Sélectionnez
Modifier le domaine
pour déplacer le groupe d'utilisateurs lié à
Windows
vers un autre domaine.
Les modifications apportées aux abonnements d'un groupe d'utilisateurs ne prennent effet que lorsque l'utilisateur se déconnecte puis se reconnecte à
FactoryTalk
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal