Se déconnecter de FactoryTalk

Pour déconnecter le
FactoryTalk Directory
en cours de l'ordinateur actuel, utilisez l'outil
Connexion à FactoryTalk
. Utilisez cet outil pour déconnecter le compte utilisateur actuel et basculer vers un autre compte utilisateur.
CONSEIL:
Si la connexion unique est activée, déconnectez-vous de
FactoryTalk Administration Console
ou tout autre produit
FactoryTalk
ne se déconnecte pas de
FactoryTalk
. Pour vous déconnecter de FactoryTalk, exécutez la commande
Connexion à FactoryTalk
ou déconnectez-vous de Windows.
Pour se déconnecter de
FactoryTalk
  1. Double-cliquez sur l'icône
    FactoryTalk Directory
    dans la zone de notification de la barre des tâches
    Windows
    . Vous pouvez également accéder à
    Rockwell Software >
    Connexion à FactoryTalk
    .
  2. Dans
    Connexion à FactoryTalk
    , dans
    Répertoire
    , sélectionnez le répertoire (
    Réseau
    ou
    Local
    ) à partir duquel vous souhaitez vous déconnecter, puis sélectionnez
    Déconnecter
    . Sélectionnez
    OK
    pour confirmer la déconnexion.
  3. (facultatif) Pour déconnecter l'autre répertoire, sélectionnez-le dans
    Répertoire
    , puis sélectionnez
    Déconnecter
    .
  4. Sélectionnez
    Fermer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal