Ouverture de session unique

Lorsque la fonction de connexion unique est activée, les utilisateurs peuvent se connecter une fois seulement, par répertoire, sur n'importe quel ordinateur. Une fois qu'un utilisateur s'est connecté, tous les produits
FactoryTalk
exécutés dans ce répertoire de cet ordinateur utiliseront automatiquement les niveaux de sécurité de l'utilisateur connecté. Ceci vous permet de travailler simultanément avec de multiples produits
Rockwell Automation
, sans avoir besoin de vous connecter séparément à chaque produit.
Par exemple, la fonction de connexion unique est activée. Jane a un compte d'utilisateur et se connecte à
FactoryTalk Administration Console
avec le nom d'utilisateur « Jane » et le mot de passe « robotics ». À l'arrière-plan,
FactoryTalk Security
utilise ce même nom d'utilisateur et mot de passe pour connecter silencieusement Jane au système
FactoryTalk Directory
. Si Jane, plus tard, lance
FactoryTalk View
, le système utilisera son niveau de sécurité et lui permettra de lancer le produit sans qu'elle ait besoin de se connecter séparément, même si elle a fermé ou si elle s'est déconnectée de
FactoryTalk Administration Console
.
Fermeture de
FactoryTalk Administration Console
ou d'autres produits
FactoryTalk
ne déconnectent pas l'utilisateur de
FactoryTalk
. Par exemple :
Jane se connecte à
FactoryTalk Administration Console
avec le nom d'utilisateur « Administrateur » et plus tard ferme
FactoryTalk Administration Console
. Pendant que Jane déjeune, Joe utilise l'ordinateur de Jane pour lancer
FactoryTalk View
. Lorsqu'il lance le logiciel, il n'est pas invité à se connecter car le compte « Administrateur » de Jane est toujours connecté au système
FactoryTalk
. Joe possède maintenant les droits de sécurité « Administrateur » de Jane dans tous les produits
FactoryTalk
qu'il exécute, jusqu'à ce que l'ordinateur se déconnecte de
Windows
ou jusqu'à ce que quelqu'un utilise l'outil Connexion à
FactoryTalk
pour déconnecter l'« Administrateur ».
Pour savoir comment désactiver l'authentification unique, consultez Désactiver la connexion unique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal