Activer la connexion unique
Utilisez les
Paramètres de politique de connexion unique
pour configurer les propriétés de politique de sécurité afin d'activer la fonction de connexion unique. Lorsque la connexion unique est activée, une seule connexion par répertoire est autorisée sur un ordinateur donné. Une fois qu'un utilisateur s'est connecté, tous les produits FactoryTalk
exécutés dans ce répertoire de cet ordinateur utiliseront automatiquement les niveaux de sécurité de l'utilisateur connecté.Pour activer la connexion unique :
- Dans la fenêtre de l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, développezSystème > Politiques > Politiques du système.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surPolitique de sécurité, puis sélectionnezPropriétés.
- DansPropriétés des politiques de sécurité, sélectionnez>pour développer lesParamètres de politique de connexion unique.
- À droite de l'optionUtiliser la connexion unique, sélectionnez la flèche vers le bas.
- ChoisissezActivé, puis sélectionnezOK.
Si la fonction de connexion unique ne semble pas marcher correctement, il est probable que le produit
FactoryTalk
utilisé ne prenne pas en charge pas la fonction de connexion unique. Certains produits FactoryTalk
exigent que les utilisateurs se connectent à chaque fois, même si la fonction de connexion unique est activée.Fournir une réponse