Propriétés des polices de sécurité

Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés des politiques de sécurité ?
Dans la fenêtre de l'
Explorateur
, développez
Système
>
Politiques
>
Politiques systèmes
et double-cliquez sur
Politique de sécurité
.
La boîte de dialogue
Propriétés des politiques de sécurité
pour définir les règles générales pour implémenter la sécurité sur tous les produits
FactoryTalk
du système. Pour modifier les politiques de sécurité, obtenez les autorisations requises pour le dossier
Politiques systèmes
dans l'
Explorateur
.
  • Paramètres de la politique des comptes
     : Spécifie la façon dont
    FactoryTalk
    gère les politiques pour les comptes d'utilisateur, d'ordinateur et de groupe.
  • Paramètres de la politique de badge
     : Spécifie la façon dont les comptes d'utilisateur
    FactoryTalk
    peuvent se connecter à l'aide d'un badge d'identification par radio-fréquence (RFID, Radio-Frequency-Identification).
  • Paramètres de la politique de l'ordinateur
     : Spécifie la façon dont les comptes d'ordinateur de
    FactoryTalk
    Network Directory peuvent utiliser l'accès à distance.
  • Paramètres de politique de protection du répertoire
     : Spécifie l'utilisation des comptes d'ordinateur client de
    FactoryTalk
    Network Directory.
  • Nom d'alias DNS
     : Spécifie un nom d'alias DNS associé à un ordinateur hébergeant le serveur
    FactoryTalk Directory
    .
  • Paramètres du chiffrement
     : Spécifie l'algorithme de chiffrement et de déchiffrement utilisé par les produits FactoryTalk.
  • Paramètres de communication système
     : Spécifie les paramètres de communication dans le système d'événements FactoryTalk.
  • Paramètres de la politique de mot de passe
     : Spécifie les exigences de mot de passe pour les comptes d'utilisateur
    FactoryTalk
    .
  • Jeton de service :
    Spécifie s'il faut utiliser un jeton de service signé.
  • Paramètres de la politique de connexion unique
     : Spécifie si les utilisateurs peuvent se connecter en une seule fois à tout le système
    FactoryTalk
    ou s'ils doivent se connecter à chaque produit
    FactoryTalk
    séparément.
  • Paramètres d'authentification Web
     : Spécifie les paramètres de connexion utilisateur Microsoft Entra ID (également appelé Azure AD).
  • Serveur d'authentification/d'autorisation Web
     : Spécifie les paramètres de sécurité pour les applications Web logicielles compatibles avec FactoryTalk.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal