Paramètres de la politique par badge

Comment ouvrir les paramètres de la politique par badge ?
  1. Démarrez
    FactoryTalk Administration Console
    ou
    FactoryTalk View Studio
    et connectez-vous à
    FactoryTalk
    Network Directory ou
    FactoryTalk
    Local Directory.
  2. Dans l'
    Explorateur
    , développez le dossier
    Système
    >
    Politiques
    >
    Politiques systèmes
    .
  3. Sélectionnez
    Paramètres de la politique de connexion par badge
    .
Utilisez
Paramètres de la politique par badge
pour spécifier comment les comptes utilisateurs
FactoryTalk
peuvent se connecter à l'aide d'un badge RFID. Les ID de badge sont configurés dans les propriétés du compte utilisateur
FactoryTalk
.
Notez
que la modification des paramètres de la politique de badge entraînera l'incapacité de tous les utilisateurs existants liés à un badge de se connecter à l'aide d'un badge.
Paramètre
Description
Autoriser la connexion par badge
Détermine si les comptes utilisateurs
FactoryTalk
peuvent se connecter à
FactoryTalk
à l'aide d'un badge RFID.
Défaut
: Enabled
Pour autoriser un compte utilisateur
FactoryTalk
à se connecter à
FactoryTalk
l'aide d'un badge, définissez cette politique sur
Activé
.
Si cette politique est désactivée, les utilisateurs doivent se connecter en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe ou via une connexion unique.
Nombre de bits dans l'ID
Identifie le nombre de bits pour l'ID de badge.
Par exemple, les données obtenues à partir du badge sont 1010101010101001 et le nombre de bits est défini sur 5 bits.
Si les bits de parité ne sont pas configurés (la valeur par défaut est 0 bit), l'ID sera les cinq bits qui comptent de droite à gauche : 01001, qui est « 9 » en décimal.
Si les bits de parité sont configurés (par exemple, 1 bit), excluez-les. L'ID sera les cinq bits qui comptent du deuxième au dernier bit : 10100, qui est « 20 » en décimal.
Cette valeur est obtenue auprès du fournisseur de badge.
Nombre de bits de parité de fin de ligne à supprimer
Identifie le nombre de bits de parité inclus dans le numéro d'identification du badge. Cette valeur est obtenue auprès du fournisseur de badge.
Utiliser le code d'usine
Détermine si les numéros d'identification de badge doivent également posséder un code d'usine correspondant pour pouvoir se connecter.
Nombre de bits du code d'usine
Identifie le nombre de bits utilisés comme code d'usine (FAC, Facility Code). Cette valeur est obtenue auprès du fournisseur de badge.
Code d'usine
Identifie le ou les codes d'usine qui correspondent au code d'usine intégré au badge. Cela sera utilisé comme premier critère pour vérifier si un badge peut être utilisé pour se connecter. Contactez le fabricant du badge pour personnaliser le code d'usine.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal