Modifier les politiques de connexion par badge
Utilisez
Les paramètres de la politique de connexion par badge
pour spécifier comment les comptes utilisateurs FactoryTalk
peuvent se connecter à l'aide d'un badge RFID. Les politiques de connexion par badge indiquent si la connexion à l'aide d'un badge est autorisée, si des codes d'usine sont requis, le fournisseur du badge et le format de données utilisé par le badge. Après que cette politique est activée et configurée, les options de connexion sont disponibles dans les propriétés du compte utilisateur FactoryTalk
et les ID de badge peuvent être ajoutés au compte utilisateur FactoryTalk
.Pour définir les politiques de connexion par badge
- Dans l'ExplorateurdeFactoryTalk Administration Console, développezSystème>Politiques>Politiques systèmes.
- Double-cliquez surPolitique de sécuritéet sélectionnezPolitique de badge.
- Dans le champPolitique debadge,configurez les politiques suivantes:
- Autoriser la connexion par badge
- SélectionnezActivépour autoriser les comptes utilisateursFactoryTalkà inclure un ID de badge associé pour la connexion.
- Nombre de bits dans l'ID
- Indiquez la longueur des bits qui seront extraits du badge en tant qu'ID du badge.
- Nombre de bits de parité de fin de ligne à supprimer
- Spécifiez la longueur des bits qui seront ignorés lors de l'extraction des données de badge.
- Utiliser le code d'usine
- Oui– Vérifiez d'abord le code d'usine sur le numéro d'identification du badge lors du traitement de la connexion.
- Non– Le code d'usine figurant sur le numéro d'identification du badge a été ignoré lors du traitement de la connexion.
- Nombre de codes d'usine
- Spécifiez la longueur des bits qui seront extraits du badge en tant que code d'usine.
- Code d'usine
- Saisissez le code d'usine intégré au badge. Le code d'usine intégré est fourni par le fabricant du badge.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse