Configurer une liaison de site

La configuration des liaisons de site affectera tous les ordinateurs utilisant le proxy inverse FactoryTalk.
Pour configurer une liaison de site
  1. Sur l'ordinateur serveur FactoryTalk Directory, ouvrez FactoryTalk Administration Console.
  2. Dans le volet
    Explorateur
    , accédez à
    localhost > Système > Politiques > Politiques système > Politique de sécurité
    .
  3. Changez le
    Port de proxy inverse
    et le
    Protocole de proxy inverse
    si nécessaire.
    IMPORTANT:
    • Assurez-vous que le port de proxy inverse est autorisé via le pare-feu de l'ordinateur, par exemple, le pare-feu Windows Defender.
    • Si vous modifiez le
      Port de proxy inverse
      ou le
      Protocole de proxy inverse
      , le système FactoryTalk modifiera les
      Liaisons de site
      sur le
      Site Web par défaut
      d'IIS (Internet Information Services). Vous devrez peut-être reconfigurer le certificat si le protocole HTTPS est activé.
    • Si vous souhaitez utiliser uniquement HTTPS, supprimez la liaison HTTP avec le port 80 dans IIS après l'installation.
  4. Sélectionnez
    Appliquer
    , puis
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal