Jeton de service

Utilisez le
Jeton de service
pour spécifier si un jeton de service signé doit être utilisé.
Paramètre
Description
Méthode de signature du jeton de service
Spécifie la méthode de signature du jeton de service de FactoryTalk.
  • Hérité :
    La méthode héritée garantit la compatibilité avec les clients FactoryTalk Directory versions 6.31.00 ou antérieure.
  • Amélioré :
    La méthode améliorée augmente la sécurité des communications à l'aide du jeton de service de signature.
    Lorsque vous
    sélectionnez
    Amélioré
    , seuls les clients FactoryTalk Directory versions 6.40.00 et ultérieures peuvent communiquer avec succès à l'aide du jeton de service.
La modification du paramètre nécessite le redémarrage du système FactoryTalk.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal