Modifier le jeton de service

Utilisez le
Jeton de service
pour spécifier si un jeton de service signé doit être utilisé.
Pour modifier le jeton de service
  1. Dans l'
    Explorateur
    de FactoryTalk Administration Console, accédez à
    Système
    >
    Politiques
    >
    Politiques systèmes
    .
  2. Cliquez deux fois sur
    Police de sécurité
    .
  3. Sous
    Jeton de service
    , sélectionnez la
    Méthode de signature du jeton de service
    , puis sélectionnez :
    • Hérité :
      La méthode héritée garantit la compatibilité avec les clients FactoryTalk Directory versions 6.31.00 ou antérieure.
    • Amélioré :
      La méthode améliorée augmente la sécurité des communications à l'aide du jeton de service de signature.
      Lorsque vous sélectionnez Amélioré, seuls les clients FactoryTalk Directory versions 6.40.00 et ultérieures peuvent communiquer avec succès à l'aide du jeton de service.
    Après avoir modifié le paramètre, vous devez redémarrer le système FactoryTalk.
  4. Sélectionnez
    OK
    ou
    Appliquer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal