Configurer un FactoryTalk Directory à l'aide d'un nom d'alias DNS
À partir de FactoryTalk Services Platform version 6.30.00, vous pouvez utiliser un nom d'alias DNS, ou CNAME, pour spécifier le serveur FactoryTalk Directory sur chaque ordinateur client. En modifiant le nom de l'ordinateur associé au nom de l'alias DNS, l'association du serveur FactoryTalk Directory peut être modifiée sans reconfigurer l'association FactoryTalk Directory de chaque ordinateur client. Le nom d'alias DNS est créé et maintenu dans le serveur DNS. Cette fonctionnalité vous permet de passer d'un ancien serveur à un nouveau serveur FactoryTalk Directory avec un effort et un impact minimal sur le système.
IMPORTANT:
Cette fonction requiert FactoryTalk Linx version 6.30.00 ou ultérieure.
Conditions préalables
- Assurez-vous qu'un nom d'alias DNS existant est associé à l'ordinateur hébergeant le serveur FactoryTalk Directory dans le serveur DNS.
Pour configurer un FactoryTalk Directory à l'aide d'un nom d'alias DNS
- Sur l'ordinateur hébergeant le serveur FactoryTalk Directory, ouvrez FactoryTalk Administration Console, puis accédez àlocalhost > Système > Politiques > Politiques systèmes > Politique de sécurité.
- Dans la zoneNom d'alias DNS du serveur FactoryTalk Directory, saisissez le nom d'alias DNS.
- SélectionnezAppliquer, puisOK.
- Configurez tous les ordinateurs clients de manière à utiliser le nom d'alias DNS associé au serveur FactoryTalk Directory si nécessaire.CONSEIL:Vous devez entrer le nom d'alias DNS manuellement dans l'utilitaire d'emplacement du serveur FactoryTalk Directory.
Fournir une réponse