Pour basculer vers un ordinateur hébergeant le serveur FactoryTalk Directory
Cette fonctionnalité vous permet de provisionner un nouveau serveur FactoryTalk Directory en parallèle avec un serveur existant. Si vous spécifiez le serveur FactoryTalk Directory sur chaque ordinateur client utilisant un nom d'alias DNS, vous n'avez pas à reconfigurer chaque ordinateur client FactoryTalk Directory après avoir basculé du serveur FactoryTalk Directory existant vers le nouveau.
Conditions préalables
- Assurez-vous que le serveur FactoryTalk Directory existant est associé à un nom d'alias DNS.
Pour basculer vers un ordinateur hébergeant le serveur FactoryTalk Directory
- Dans le serveur DNS, configurez le nom d'alias DNS avec le nom de domaine complet de l'ordinateur serveur cible.
- Sauvegardez la configuration du serveur FactoryTalk Directory existant avant de basculer sur l'ordinateur serveur cible.La restauration des configurations sur l'ordinateur serveur cible garantit que les applications créées sur l'ordinateur précédent s'exécutent correctement, puis redémarrent l'ordinateur serveur cible.Le serveur de secours doit être en ligne.
- Sur l'ordinateur serveur cible, ouvrez FactoryTalk Administration Console, puis vérifiez la politique de sécurité duNom d'alias DNS du serveur FactoryTalk Directorypour vous assurer que la configuration est correcte.
- Après avoir reçu la notification des modifications apportées au serveur sur chaque ordinateur client, redémarrez chaque ordinateur client.CONSEIL:Si vous redémarrez les ordinateurs client avant d'obtenir la notification, certains services dépendants, tels que le service FactoryTalk Linx, peuvent ne pas être en mesure de basculer vers le nouveau serveur de FactoryTalk Services Platform et vous devez redémarrer les ordinateurs clients.Nous vous recommandons de redémarrer les ordinateurs clients hébergeant les serveurs IHM, les serveurs FactoryTalk Alarms and Events et les serveurs FactoryTalk Linx avant de redémarrer les autres ordinateurs clients afin de vous assurer que tous les ordinateurs clients sont en mesure de fonctionner correctement.
Fournir une réponse