Affecter un ordinateur client à un nouveau serveur FactoryTalk Directory
L'utilisation d'un nom d'alias DNS pour basculer vers un nouveau serveur FactoryTalk Directory peut réduire les efforts et l'impact sur le système à l'avenir.
Pour affecter un ordinateur client à un nouveau serveur FactoryTalk Directory
- Sur l'ordinateur client, ouvrez FactoryTalk Administration Console.
- Dans la barre de menus, sélectionnezOutils > Options du serveur FactoryTalk Directory....
- Dans l'utilitaire d'emplacement du serveur FactoryTalk Directory, sélectionnezParcourir.
- DansConfiguration du serveur FactoryTalk Directory, sélectionnezOrdinateur distant, puis entrez le nom d'alias DNS associé à l'ordinateur hébergeant le serveur FactoryTalk Directory.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse