Modifier les paramètres d'authentification Web

Utilisez les
Paramètres d'authentification Web
pour spécifier les paramètres de connexion utilisateur Microsoft Entra ID.
Pour modifier les paramètres d'authentification Web
  1. Dans le volet
    Explorateur
    de FactoryTalk Administration Console, accédez à
    Système
    >
    Politiques
    >
    Politiques système
    .
  2. Cliquez deux fois sur
    Police de sécurité
    .
  3. Sous
    Paramètres d'authentification Web
    , configurez :
    • Délai d'authentification Web
      Spécifie le délai avant l'expiration de la connexion. La valeur est comprise entre 15 et 3600.
    • Nombre de nouvelles tentatives d'authentification Web
      Spécifie le nombre de nouvelles tentatives de connexion. La valeur est comprise entre 1 et 100.
  4. Sélectionnez
    OK
    ou
    Appliquer
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal